アーカイブ

ABB変圧器事業部はVOC(揮発性有機化合物)削減に取組んでいます

2011-08-09 - ABB変圧器事業部は、米国の自動車/1台が年間排出するVOC(揮発性有機化合物)の約2万5,000台分に相当する、274トンを削減することを目標に全世界的な取組みを展開しています。

当期純利益43パーセント増、売上げも順調に増加 - ABB第2四半期

2011-07-25 - [No lead text]

ABB、欧州における低電圧モータに関する新規制を歓迎

2011-07-06 - スイス、チューリッヒ発2011年6月16日 ― 2011年6月は欧州における低電圧モータのエネルギー効率にとって重要なマイルストーンとなりました。ABBは、このたびの欧州連合(EU)において導入された、低電圧モータの効率性に制限を設ける規制を歓迎します。これは、米国市場ではNEMA(National Electrical Manufacturers Association規格)そして、他の地域では、IEC(国際電気標準会議規格)に準拠した高効率モータをお客さまにご提供するという、ABBの取り組みと同じ流れをくむものです。

ABBジャパンの東日本大震災に対する義援金の寄付について

2011-04-28 - [No lead text]

売上増加に伴い、当期純利益41パーセント増 ― ABB 2011年第1四半期

2011-04-28 - [No lead text]

東北地方太平洋沖地震に対する義援金拠出について

2011-03-15 - ABBグループを代表し、この度の東北地方太平洋沖地震に際し、被災地域の皆さまに心からお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復興を心からお祈りします。 人命、財産、社会資本の損失は大きく、被災地域の皆さまの生活の正常化には、地域社会の団結が不可欠です。

ABB取締役会は新しいメンバーとしてYing Yehを指名

2011-03-07 - Bernd W. Vossは、ABB取締役会を引退

ABB、日本でソーラー向けソリューションを展示

2011-02-23 - ~新製品、世界初の1,000ボルト 直流ブロックコンタクタ、ならびに包括的なソーラー向けソリューションを発表~

ABB、2010年は堅調。産業界における需要の高まりを受け成長が加速

2011-02-18 - [No lead text]

ABB、ドイツ最大クルーズ船の電力・電気推進システムを5,000万ドル超で受注

2011-02-16 - ABBのエネルギー効率の高い電気推進システムと電力システムを供給

Archive selection