Archiv
2009-10-29 - Zürich, Schweiz, 29. Oktober 2009 - ABB erzielte im dritten Quartal 2009 einen Konzerngewinn von USD 1 Mrd. In diesem Betrag enthalten ist ein Ertrag in Höhe von USD 380 Mio. aus bereits angekündigten Rückstellungsanpassungen. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf USD 1,4 Mrd.
2009-10-21 - Zürich, 21. Oktober 2009 – ABB hat von der Glarner Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) einen Auftrag über 124 Millionen Schweizer Franken für die Lieferung der elektrotechnischen Ausrüstungen für ein neues Pumpspeicherkraftwerk erhalten. Der Auftrag wurde im dritten Quartal verbucht.
2009-10-19 - TU Darmstadt für Haus voller ABB-Technik in Washington auf erstem Platz
2009-10-19 - Zürich, Schweiz, 19. Oktober 2009 – ABB wird Rückstellungen anpassen, was im dritten Quartal 2009 insgesamt zu einer Reduzierung um rund USD 380 Mio. führen wird. ABB geht davon aus, dass deshalb im dritten Quartal ein Konzerngewinn von rund USD 1 Mrd. ausgewiesen werden kann.
2009-10-08 - ABB hat heute bekannt gegeben, dass es seine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erneuert hat. Mit dieser Massnahme soll eine maximale finanzielle Flexibilität für das Unternehmen sichergestellt werden.
2009-10-07 - ABB hat heute bekannt gegeben, dass es seine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar erneuert hat. Mit dieser Massnahme soll eine maximale finanzielle Flexibilität für das Unternehmen sichergestellt werden.
2009-10-05 - ABB präsentiert „GreenCREM“ auf der Expo Real in München
2009-09-29 - ABB hat von Hydro One Network Inc., einem führenden Stromversorger Kanadas, einen Auftrag über 30 Millionen US-Dollar für eine schlüsselfertige SVC-Lösung erhalten. Das System kommt in einer Unterstation zum Einsatz, die den Grossraum Toronto mit Strom versorgt.
2009-09-24 - Internationale ABB-Pressereise nach Spanien
2009-09-24 - Das Desertec-Konzept sieht die Vernetzung Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas und die Erzeugung gewaltiger Energiemengen in den nordafrikanischen Wüstengebieten vor. Über ein neues Supernetz soll der saubere Strom dann an die Verbraucher in der Region geliefert werden.