Архив

ABB провела семинар для морской промышленности в Санкт-Петербурге

2017-12-06 - На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел семинар ABB, посвященный технологиям и решениям в морской промышленности. Чтобы узнать, какие возможности открывает компания для российского рынка, в отеле «Коринтия» собралось более 40 технических специалистов профильных организаций.

Партнерская конференция АББ в Технополисе "Москва"

2017-12-01 - 28-30 ноября 2017 года компания АББ представила инновационное решение – расширенное место оператора (EOW) в своем учебно-демонстрационном центре.

Компания ABB стала первой в рейтинге производителей для нефтегазового сектора

2017-10-25 - Компания ABB заняла первое место в рейтинге производителей оборудования для нефтеперерабатывающих предприятий в группе «Электротехническая продукция».

Компания ABB приняла участие в конференции "Кибербезопасность АСУ ТП"

2017-10-19 - Пятая, юбилейная, конференция «Лаборатории Касперского» по киберзищите промышленных объектов прошла под темой "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".

ABB приняла участие в выставке "Нева"

2017-09-28 - Компания ABB приняла традиционное участие в выставке "Нева 2017", которая прошла в Экспофоруме в Санкт-Петербурге с 19 по 22 сентября.

Решения ABB для морской экспедиции By the Ocean we Unite

2017-08-18 - Компания АBB обеспечит судовым оборудованием предстоящую морскую экспедицию, организованную благотворительным объединением «By the Ocean we Unite» (BTOWU). Ее миссия - привлечь всеобщее внимание к проблеме ежегодного загрязнения мирового океана полимерным материалом.

Обслуживание 24/7 – принцип работы судоходной отрасли

2017-06-08 - После открытия нового Общего оперативного центра ABB Ability во Флориде судовладельцы и операторы судов могут связаться с экспертами ABB круглосуточно. Центр будет удаленно контролировать работу сотен судов по всему миру и взаимодействовать с подобными организациями в Азии и Европе. Данные Общие оперативные центры (ранее известные как Интегрированные оперативные центры), отслеживают данные, направляемые от судов, позволяя ABB работать с заказчиками в случае отказа оборудования или при выполнении очередного технического обслуживания.

Оборудование ABB подтвердило свою надежность во время ледовых испытаний ледокольного танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери»

2017-04-05 - Ледокольный танкер-газовоз СПГ «Кристоф де Маржери», оборудованный энергетическими и пропульсивными системами ABB, завершил ледовые испытания. После тестирования, продлившегося с 19 февраля по 8 марта, оборудование ABB подтвердило свою надежность и эффективность, танкер был успешно передан судовладельцу – крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот».

Информатизация способствует развитию компаний в условиях низких цен на нефть

2017-03-27 - АББ демонстрирует, как диджитализация преображает нефтегазовую и нефтехимическую отрасли, повышая рентабельность в тяжелые времена.

АББ помогает сохранить норвежские фьорды

2017-01-27 - Пассажирское судно, оборудованное гибридной системой питания, используется не только туристами, но и местными жителями.

Archive selection