LAVORARE IN MODO SICURO E SOSTENIBILE
Ci prendiamo cura delle persone e del nostro pianeta. Costruiamo ambienti di lavoro più sicuri e inclusivi, rispettiamo i diritti umani, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale e a fare la differenza nelle comunità in cui operiamo.
Attribuiamo grande importanza a un ambiente di lavoro eterogeneo e a una cultura inclusiva.
Consideriamo il nostro personale come una grande fonte di forza e di vantaggio competitivo.
Ci impegniamo a assicurare un ambiente di lavoro rispettoso, libero da molestie, discriminazioni, violenze e intimidazioni in qualsiasi forma. Non tolleriamo linguaggio, gesti, comportamenti offensivi o qualsiasi atteggiamento che crei un ambiente insicuro, ostile o irrispettoso.
Prendiamo decisioni in materia di personale sulla base di criteri professionali e dei nostri valori ABB. Offriamo una retribuzione e condizioni di lavoro eque e ci aspettiamo lo stesso da coloro con cui lavoriamo.
Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale e a contribuire a un futuro a basse emissioni di carbonio.
Il nostro obiettivo è prevenire l'inquinamento, proteggere la biodiversità, ridurre le emissioni e i rifiuti, risparmiare acqua ed energia e diminuire l'uso di sostanze pericolose lungo tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti.
Rispettiamo le leggi e gli standard ambientali ovunque operiamo.
Ci aspettiamo lo stesso da coloro con cui collaboriamo.
Teniamo alla sicurezza e parliamo apertamente dei rischi per creare e mantenere luoghi di lavoro più sicuri.
Ci assumiamo la responsabilità della nostra sicurezza e di quella degli altri, nonché della protezione del personale e dei luoghi dai rischi per la sicurezza. Agiamo in modo proattivo per prevenire incidenti, infortuni e problemi di salute correlati al lavoro. Lavoriamo solo quando abbiamo piena comprensione dei nostri compiti, siamo qualificati per svolgerli e disponiamo delle attrezzature idonee.
Non lavoriamo sotto l'influenza di sostanze che potrebbero compromettere la sicurezza. La sicurezza viene sempre prima di tutto, anche quando siamo sotto pressione. Interrompiamo il lavoro se non vi è la totale sicurezza.
Non ignoriamo mai le situazioni pericolose e adottiamo misure ragionevoli per ridurre i rischi per il personale e le nostre sedi. Ci aspettiamo che i dipendenti, i collaboratori, gli appaltatori e i visitatori rispettino le norme di sicurezza e segnalino incidenti, pericoli e condizioni non sicure.
Ci impegniamo a esercitare un impatto positivo sulle comunità in cui operiamo.
Favoriamo e sviluppiamo iniziative volte a rendere le nostre comunità più prospere e sostenibili. Ci assicuriamo che qualsiasi donazione o sponsorizzazione per progetti a beneficio della comunità sia in linea con la strategia di impegno sociale di ABB.
Ci adoperiamo affinché le nostre attività non influiscano negativamente sulle comunità in cui operiamo e, in tal caso, ci impegnano per porvi rimedio.
In tutte le nostre attività a livello globale, sosteniamo e rispettiamo i diritti umani e gli standard lavorativi.
In tutte le nostre attività rispettiamo i principi dei diritti umani e le norme sul lavoro delineate nei principali documenti e standard internazionali.
Abbiamo la responsabilità di comprendere i rischi per i diritti umani nel nostro lavoro quotidiano e di adottare le misure necessarie per garantire che gli effetti sui diritti umani siano identificati, prevenuti e affrontati.
Non tolleriamo violazioni dei diritti umani, tra cui la schiavitù moderna, il lavoro minorile, la tratta di esseri umani e la discriminazione. Rispettiamo i diritti delle persone vulnerabili e nelle nostre attività garantiamo condizioni di lavoro eque e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Ci aspettiamo che i nostri fornitori e gli altri partner commerciali applichino gli stessi standard.
Segnaliamo qualsiasi potenziale violazione dei diritti umani e adottiamo le misure appropriate per porvi rimedio.