안전· 지속 가능한 방식으로 업무
ABB 는 사람과 지구를 소중히 여깁니다. ABB 는 더 안전하고 더 포용적인 일터를 조성하고, 인권을 존중하고, 환경 영향을 줄이기 위해 노력하며, 사업을 운영하는 지역 사회에 긍정적인 변화를 불러옵니다.
ABB는 다양성이 존중되는 작업 환경과 포용적인 문화를 소중히 여깁니다.
ABB 는 우리의 직원을 강점이자 경쟁 우위의 원천으로 여깁니다.
ABB 는 어떤 형태로든 괴롭힘, 차별, 폭력 및 위협이 없는 존중받는 작업 환경을 조성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. ABB는 불쾌감을 줄 수 있는 언어, 제스처, 행동, 또는 안전하지 않거나 적대적이거나 무례한 환경을 조성하는 어떠한 행위도 용납하지 않습니다.
ABB는 직무 관련 기준과 ABB 의 가치에 따라 채용 결정을 내립니다. ABB 는 공정한 임금과 근무 조건을 제공하며, 협력사에도 동일한 것을 기대합니다.
ABB 는 환경 영향을 줄이고 저탄소 미래에 기여하기 위해 노력합니다.
ABB 는 제품 생애주기 전반에 걸쳐 환경오염을 방지하고, 생물다양성을 보호하며, 배출물과 폐기물을 줄이고, 물과 에너지를 절약하며, 유해 물질 사용을 줄이는 것을 목표로 합니다.
ABB 는 환경 영향을 줄이고 자원을 책임감 있게 사용하는 방법을 모색합니다. ABB 는 의사 결정을 내릴 때 환경 영향을 고려하며, 보다 지속 가능한 업무 수행 방식을 장려합니다.
ABB 는 사업을 운영하는 모든 지역에서 환경 법규 및 표준을 준수합니다. ABB 는 협력사에도 동일한 것을 기대합니다.
ABB는 안전을 소중히 여기며 위험 요소에 대해 투명하게 소통하여 작업 환경을 더 안전하게 유지합니다.
ABB는 우리와 타인의 안전을 지키고, 사람 및 현장을 보안 위험으로부터 보호할 책임이 있습니다. ABB는 사고, 부상 및 업무 관련 질병을 예방하기 위해 적극적으로 노력합니다. ABB는 맡은 업무를 이해하고, 수행할 자격을 갖추고, 적절한 장비가 준비된 경우에만 작업을 진행합니다.
ABB는 안전을 저해할 수 있는 물질에 영향받는 상태에서 작업하지 않습니다. 압박 받는 상황에서도 안전은 항상 최우선입니다. 안전은 어떤 상황에서도 최우선이며, 압박이 있더라도 예외는 없습니다.
ABB는 위험한 상황을 절대 간과하지 않으며, 직원과 현장에 대한 위험을 완화하기 위해 합리적인 조치를 취합니다. ABB는 직원, 비정규직 근로자, 협력업체 및 방문자 모두가 안전 및 보안 규칙을 준수하고 사고, 위험 및 불안전한 조건을 보고할 것을 기대합니다.
ABB 는 사업을 운영하는 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치기 위해 노력합니다.
ABB 는 지역 사회의 번영과 지속 가능성을 높이기 위한 이니셔티브를 지원하고 발전시킵니다. ABB 는 지역 사회 기반 프로젝트에 대한 모든 기부 또는 후원이 ABB 의 지역 사회 참여 전략에 부합하도록 합니다.
ABB 는 우리의 사업운영이 사업장 소재지역 사회에 부정적인 영향을 미치지 않도록 최선을 다하며, 만약 그러한 영향이 발생하면 이를 해결하기 위해 노력합니다.
ABB는 전 세계 사업장에서 인권과 노동 표준을 지지하고 존중합니다.
ABB 는 사업 전반에서 주요 국제 표준 및 문서에 명시된 인권 원칙과 노동 표준을 준수합니다.
ABB 는 일상 업무에서 인권 위험을 파악하고 인권에 미치는 영향을 식별, 예방, 해결하는 데 필요한 조치를 취할 책임이 있습니다.
ABB는 현대판 노예 제도, 아동 노동, 인신매매, 차별을 포함한 인권 침해를 용납하지 않습니다. ABB 는 취약 계층의 권리를 존중하며, ABB 소유 사업장에서 공정한 노동 조건과 안전한 작업 환경을 유지합니다. ABB는 공급업체 및 기타 비즈니스 파트너들이 동일한 표준을 적용하기를 기대합니다.
ABB 는 잠재적인 인권 침해 사례를 보고하고 이를 시정하기 위한 적절한 조치를 취합니다.