ЗАЩИТА АКТИВОВ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
В наши обязанности входит защита таких активов компании, как конфиденциальная информация, интеллектуальная собственность, персональные данные и рабочее оборудование, от неправомерного их использования, кражи, потери или повреждения.
Мы принимаем надлежащие меры по защите конфиденциальной информации и объектов интеллектуальной собственности, и ожидаем аналогичной приверженности от наших партнеров.
Мы несем ответственность за защиту идей, изобретений, ноу-хау и конфиденциальной деловой информации, принадлежащих АВВ, a также информации, доверенной нам заказчиками и партнерами. Надлежащая защита этой информации позволяет нам поддерживать конкурентное преимущество и сохранять доверие, которое нам оказывают другие.
Мы делимся информацией только с теми сторонами, которые имеют соответствующие полномочия и законную деловую необходимость. Мы ответственно используем системы АВВ, надлежащим образом маркируем и обрабатываем данные и передаем информацию за пределы компании только с соблюдением всех соответствующих мер предосторожности.
Перед тем как делиться новыми идеями, изобретениями или конфиденциальной информацией за пределами АВВ, мы консультируемся с соответствующими специалистами. Перед использованием какой-либо интеллектуальной собственности мы всегда определяем ее владельцев и наличие необходимых полномочий и разрешений.
Мы защищаем и обрабатываем персональные данные с осторожностью и тщательностью и ожидаем аналогичного подхода от своих партнеров.
Мы соблюдаем особую осторожность при работе с персональными данными. Мы собираем и используем только те персональные данные, которые нужны нам для достижения четко определенной законной цели, и храним их не дольше, чем это требуется. Мы обеспечиваем защиту персональных данных в соответствии с действующим законодательством и обязательными корпоративными правилами АВВ по защите данных.
В случае утечки или компрометации персональных данных мы незамедлительно сообщаем об этом в службу технической поддержки ИТ.
Мы не используем инсайдерскую информацию о компании АВВ или любой другой компании в своих личных целях.
Мы храним в тайне внутреннюю или «закрытую» информацию, которая способна повлиять на решения о покупке, продаже или владении ценными бумагами.
Мы никогда не используем инсайдерскую информацию в личных целях и не передаём её лицам, не имеющим соответствующей авторизации, включая членов семьи и друзей.
Мы обеспечиваем точность и прозрачность учета и составления финансовой отчетности в строгом соответствии с требованиями законодательства и принципами бухгалтерского учета.
Мы категорически не приемлем мошенничества, искажений информации или иного ненадлежащего поведения в отношении ведения учета и составлении отчетности.
Мы проявляем бдительность при выявлении финансовых транзакций, направленных на сокрытие происхождения денежных средств или связанных сторон.
Наши коммуникации направлены на укрепление бренда АВВ и защиту деловой репутации АВВ.
Мы ведем коммуникацию честно и прозрачно, в соответствии с позиционированием нашего бренда и ценностями компании.
Перед началом коммуникации мы учитываем, могут ли наши сообщения быть восприняты как дискриминационные, оскорбительные, угрожающие или дискредитирующие. Мы соблюдаем принципы конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни и требования законодательства.
Мы обеспечиваем, чтобы наши коммуникации были точными, основанными на фактах и не вводили в заблуждение. Мы говорим от имени АВВ только тогда, когда обладаем соответствующими полномочиями.
Мы ответственно используем информационные технологии.
Мы используем системы ИТ и устройства АВВ ответственно и исключительно для законных деловых целей. Мы защищаем эти ресурсы от злоупотребления, потери или атаки злоумышленников.
Мы сохраняем бдительность в области рисков кибербезопасности, мошеннических схем и попыток обмана, включая электронные письма, сообщения, звонки или контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Мы не переходим по подозрительным ссылкам, не открываем подозрительные вложениям и сообщаем о предполагаемых инцидентах безопасности и подозрительных электронных письмах в службу технической поддержки ИT.
Мы разрабатываем, внедряем и используем возможности искусственного интеллекта безопасным, законным и этичным образом, в соответствии с нашими ценностями, нашей моделью управления и методами управления рисками. Мы принимаем на себя ответственность за все решения и результаты, связанные с использованием искусственного интеллекта.
Мы обеспечиваем достаточный надзор со стороны людей при разработке, внедрении и использовании возможностей искусственного интеллекта.